Sichere Führung von Hydraulikleitungen in Bau- und Landmaschinen

Bei Teleskoplader und Pfahlramme übernehmen Energieketten die zuverlässige Leitungsführung.

In diesen landwirtschaftlichen Fahrzeugen werden die verschiedenen Hydraulikleitungen durch raue Umgebungsbedingungen hart strapaziert. Energieketten kommen daher zum Einsatz, die trotz starker Vibrationen und bei Wind und Wetter die Führung und den Schutz der Leitungen gewährleisten und eine hohe Lebensdauer  aufweisen. 

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Systeme E2/000 und E4.1
  • Anforderungen: Einsatz unter rauen Bedingungen bei Wind und Wetter sowie bei starken Vibrationen. Die Führungen müssen besonders robust und wartungsarm sein.
  • Branche: Agrar, Landmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: Die Energieketten schützen die Hydraulikleitungen, die in den Landmaschinen zur Anwendung kommen. Sie reduzieren dadurch die notwendigen Austausche der Leitungen, wodurch sowohl die Zuverlässigkeit der Maschine sowie die Kosten des laufenden Betriebs erheblich reduziert werden konnten.
Landmaschinen

Problem

In diesen Land- und Baumaschinen von verschiedenen Herstellern müssen die Energieführungen bei besonders rauen Einsatzbedingungen stets einwandfrei funktionieren. Sie müssen daneben auch besonders robust und wartungsarm sein und alle Hydraulikleitungen zuverlässig und sicher führen.
Konkret handelt es sich bei dieser Auswahl an Fahrzeugen um einen Teleskoplader sowie eine Pfahlramme.
Der Teleskoplader bietet dem Anwender den Vorteil, dass er durch den teleskopartig ausfahrbaren Baggerarm mehrere Meter Distanz überbrücken kann. So können z.B. auch höher gelegene Orte einfach erreicht werden. Die Energieführung muss hier stets die sichere Führung der Hydraulikleitungen gewährleisten - egal ob bei aus- oder eingefahrenem Arm.
Auch bei der Pfahlramme werden die Leitungen durch die ausfahrbare Ramme strapaziert und müssen kompakt und sicher geführt werden. Hier war gerade aufgrund der hohen Erschütterungskräfte der Ramme und hoher Vibrationen ein besonders robustes und langlebiges System gefragt.

Lösung

Die Lösung wurde in der Installation der Polymer-Energieketten der Systeme E4.1 und E2/000 gefunden. Sie sind gerade für die vorliegenden Anwendungen besonders geeignet, da sie nicht nur die Vorgaben an Robustheit, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit erfüllen. Darüber hinaus sind sie wetterfest und damit für den ständigen Außeneinsatz ausgelegt. In beiden Fällen aber gerade innerhalb der Pfahlramme punktet das System, da es auch bei ständigen und starken Vibrationen und Bewegungen stets eine sichere Leitungsführung ermöglicht. Sie schützt dabei die vielen Hydraulikleitungen, die in den Landmaschinen eingesetzt werden. Hierdurch werden Austausche der Leitungen reduziert, wodurch die Zuverlässigkeit der Maschine steigt und die Kosten des laufenden Betriebs erheblich reduziert werden konnten.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb