Change Language :
Wer eine igus Linearachse konfigurieren oder bestellen möchte, wird früher oder später mit der Frage nach der Motorausrichtung konfrontiert: links, mittig oder rechts – sowie in 0°- oder 90°-Position.
Was ist mit Motorausrichtung gemeint?
Unter Motorausrichtung versteht man die Positionierung der elektrischen Anschlüsse, beispielsweise für Motor, Encoder oder Bremse. Die Ausrichtung wird in Grad angegeben, wobei die Betrachtung stets von hinten auf den Motor erfolgt. Bei unseren beiden gängigen Achstypen unterscheiden wir grundsätzlich zwischen Spindel- und Zahnriemenachsen. Im Folgenden werden beide Varianten näher erläutert. Abschließend gehen wir zusätzlich auf die speziellen Ausführungen im Rahmen des sogenannten „Radialbausatzes“ ein.
Hierzu zählen alle Achsen mit den Typen: ZLW, ZAW, ZLN und ZLWT. Hauptmerkmal ist die Antriebsform des Schlittens. Diese wird bei diesem Achstypus mit einem Zahnriemen realisiert.
Bei unseren Spindelachsen erfolgt der Antrieb des Schlittens über eine Spindel. Zu den Spindelachsen zählen alle Achsen mit den Bezeichnungen: SLW, SAW, SHT, SHTC, SHTP, SLN und SET.
Abschließend folgt – wie angekündigt – die Definition unserer sogenannten Radialbausätze. Diese werden überwiegend an unseren Linearachsen eingesetzt. In Ausnahmefällen ist eine Montage auch an Zahnriemenachsen möglich, stellt jedoch eine seltene Sonderanwendung dar.
Zur besseren Übersicht wird an dieser Stelle auf eine detaillierte Darstellung der verschiedenen Winkelangaben verzichtet, um den inhaltlichen Rahmen übersichtlich zu halten. Die nachfolgenden Abbildungen beziehen sich daher einheitlich auf eine Motorausrichtung von 0°.