igus Drehkränze erwecken 3 Meter große Eulen zum Leben

Noch in diesem Jahr wird ein einzigartiges Kunstwerk die lebendige Kulturlandschaft der US-amerikanischen Stadt Austin in Texas bereichern. Die interaktive Skulptur mit dem Namen „Kempelen's Owls“ (Kempelens Eulen) zeigt zwei 3 Meter große und in Texas beheimatete Virginia-Uhus. Schmier- und wartungsfreie Drehkränze von igus sorgen für einen Überraschungsmoment bei den Besuchern

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: PRT Drehkranz
  • Anforderungen: Die Drehkränze sollten breit genug sein, dass mechanische Leitungen, Bauteile und Leuchtelemente hindurchgeführt werden können. Sie sollten große axiale und dynamische Lasten aushalten und trotz Witterung wartungsfrei sein.
  • Erfolg für den Kunden: Die PRT Drehkranzlager von igus sind chemikalienbeständig, schwingungsdämpfend und haben eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Außerdem sind sie sehr robust und halten hohen Belastungen stand.
Eule mit PRT Drehkranzlager Ein schmier- und wartungsfreies Drehkranzlager sorgt für die zuverlässige Bewegung des Kopfes selbst bei unterschiedlichsten Witterungsbedingungen. (Quelle: igus GmbH)

„Der axiale und dynamische Belastungsbereich ist für das Gewicht des Eulenkopfes eigentlich überdimensioniert, gibt uns aber Sicherheit, falls die Besucher auf die Eule klettern oder an ihrem Kopf ziehen.“

Dan Sternof Beyer, Gründer und Creative Director von New American Public Art

Problem

Die Herausforderung lag darin, ein Drehkranzlager zu finden, das allen Anforderungen der Anwendung gerecht wird. New American Public Art setzte bereits in vergangenen Projekten igus Produkte ein und arbeitete mit dem Team der US-amerikanischen igus Niederlassung in Providence (Rhode Island) daran, den besten Drehkranz für die großen Eulen zu finden. „Wir hatten sehr spezifische Ansprüche an dieses Lager“, erläuterte Sternof Beyer. „Es musste sehr breit sein, damit die mechanischen Bauteile und Leuchtelemente hindurchgeführt werden konnten. Außerdem musste es großen axialen und dynamischen Lasten standhalten, um keine Gefahr für das Publikum darzustellen, und trotz verschiedenen Witterungseinflüssen möglichst wartungsfrei sein. Diese spezifischen Qualitätsansprüche schlossen bereits 90 Prozent der auf dem Markt erhältlichen Lager aus.“

Lösung

Die Gleitfläche der igus Drehkränze besteht aus dem Hochleistungspolymer iglidur J, das sich durch eine gute Chemikalienbeständigkeit, Schwingungsdämpfung und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auszeichnet. Der Drehkranz hält einer statischen axialen Belastung von 27.000 Newton und einer dynamischen axialen Belastung von 7.000 Newton stand. „Dank des großen Außendurchmessers von 450 Millimetern war weniger Trägermaterial für die Skulptur erforderlich. Und durch den großen Innendurchmesser von 430 Millimetern ließen sich problemlos Lichtwellenleitungen verlegen, die die Eulenaugen nachts zum Leuchten bringen“, erläuterte Sternof Beyer. „Der axiale und dynamische Belastungsbereich ist für das Gewicht des Eulenkopfes eigentlich überdimensioniert, gibt uns aber Sicherheit, falls die Besucher auf die Eule klettern oder an ihrem Kopf ziehen.“

Technische Zeichnung der Eule mit PRT Drehkranzlager
Die beiden Kempelens Eulen sind demnächst Teil des Austin Artspace. Besucher können über einen versteckten Mechanismus den Uhu-Kopf drehen. (Quelle: igus GmbH)

Eingesetzte Produkte

PRT Drehkranzlager