Change Language :
Die Firma EBAWE Anlagentechnik entwickelt und realisiert weltweit schlüsselfertige Produktionsanlagen für den Betonfertigteilbau. Für ein Projekt in Thailand stand das Unternehmen vor der Herausforderung, einen Betonverteiler über einen langen Stichbahnweg zum einem entfernten Waschplatz zu führen. In Zusammenarbeit mit dem igus Engineering-Team entstand ein platzsparendes, teleskopierbares Energieführungssystem, das den erweiterten Fahrweg problemlos abdeckt.

Aufbau der Betonverteilanlage mit Hauptfahrwerk an den Betonierplätzen (A) und der Stichbahnfahrt zum Waschplatz (B)

Blick auf das Hauptfahrwerk an den Betonierplätzen

Von den Betonierplätzen (im Hintergrund) geht es auf die Stichfahrbahn zum Waschplatz

Schematische Ansicht des e-ketten Lösung: Die untere Führungsrinne ist fest auf dem Hauptfahrwerk montiert, während die obere auf Rollen gelagert ist und nach rechts zum Waschplatz ausfährt.

Blick auf die Rollenlagerung. Das System verfährt mit einer Geschwindigkeit von 0,2 m/s, einer Beschleunigung und Verzögerung von 0,2 m/s².

Vom Engineering-Team maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Kunden: das Energieführungssystem in der igus Fabrik vor der Auslieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal