Change Language :
Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Datenleitungen.

Einsatz der CF240.PUR in der Praxis
An Werkzeugmaschinen werden verschiedene Anforderungen gestellt. Unter andrem muss die geforderte Haltbarkeit erfüllt werden. Zudem muss die Wirtschaftlichkeit jeder einzelnen Maschine gegeben sein. Hierbei ist die Lebensdauer der eingesetzten Komponenten entscheidend. Die neuen Bedienpulte von Werkzeugmaschinen sind leistungsfähiger als früher, schlanker und oft frei beweglich. Da es sich um raue Umgebungen in der Industrie handelt ist eine robuste Zuleitung wichtig. Meist wird dafür eine Datenleitung mit einem hochwertigen Schirm benötigt.

Einsatz der CF298 in der Praxis
Zuverlässigkeit und Sicherheit sind wesentliche Aspekte, wenn es um das Thema Zug oder Bahn geht. Für die Bahntechnik gelten strenge Sicherheitsanforderungen und raue Umweltbedingungen. Ein Beispiel stellen hier die Sicherheitsleisten der Türen in Zügen dar. Dort ist der sehr enge Bauraum eine Herausforderung für die Leitung, da sie stark strapaziert wird.

Einsatz der CF211 in der Praxis
Kronkorken, Zahnbürsten, Computergehäuse, Wäschekörbe – All diese Produkte werden per Spritzgießverfahren (auch Spritzgussverfahren) hergestellt. Die Spritzgießmaschinen kommen dann zum Einsatz, wenn Produkte in großer Stückzahl produziert werden sollen. Zudem hat das Spitzgießen den Vorteil, dass die Gegenstände mit hoher Genauigkeit in kurzer Zeit herstellt werden können. Diese Vorteile des Verfahrens bringen jedoch auch hohe elektrische und mechanische Anforderungen an die eingesetzten Leitungen in der Maschine mit sich. Unsere CF211 Datenleitung hat einen Twisted Pair Aufbau und einen Gesamtschirm für einen hohen EMV-Schutz. Dadurch wird eine sichere und präzise Übertragung der Daten gewährleistet.
Damit in großer Stückzahl produziert werde kann, sind die Maschinen im Dauer Einsatz und müssen schnell produzieren. Zudem kommt die trockene und heiße Luft, die in Hallen mit Spritzgießmaschinen vorherrscht. Die chainflex Datenleitung CF211 weist eine hohe Lebensdauer auf, vor allem auf kurze Verfahrwege bzw. kurze Hübe sind kein Problem. Der PVC Außenmantel ist aufgrund seiner schweren Entflammbarkeit und guten Abriebeigenschaften bestens für trockene Umgebungen geeignet.