Change Language :
An Werkzeugmaschinen werden verschiedene Anforderungen gestellt. Unter anderem muss die geforderte Haltbarkeit erfüllt werden, aber auch die Wirtschaftlichkeit jeder Anlage ist wichtig. Es muss unter diesen Aspekten immer beachtet werden, wo welche Leitungsqualität sinnvoll ist. Bei einer Laserschneidanlage kommt es nicht zu Beeinflussungen von Öl oder ähnlichen Chemikalien, dafür ist hier entscheidend, dass die Leitungen der Antriebe möglichst flexibel und gut geschützt gegen Staub und Späne sind. Die CF886 eignet sich für dieses Umfeld durch einen abriebfesten PVC Außenmantel. Ist doch Öl im Spiel, zum Beispiel bei einem Bearbeitungszentrum, dann ist der iguPUR Außenmantel der CF896 die kostengünstige Alternative zu klassischen PUR Leitungen.

Sägen, fräsen, kanten, anleimen, in der Holzindustrie gibt es viele Motoren, die bewegt werden wollen. Nicht zuletzt auch durch die immer weiter voranschreitende Automatisierung von Prozessen. Diese Anwendungen sehen auf den ersten Blick vielleicht einfach aus, doch auch hier ist Prozesssicherheit und Wartungsfreiheit überaus wichtig. Die CF886 ist für die Verhältnisse in den Werkshallen ideal. Der PVC Außenmantel hat durch seine gute Abriebeigenschaften keine Probleme mit Stäuben oder Spänen und durch die Schirmung der Leitung werden auch benachbarte Daten oder Steuerleitungen nicht beeinträchtigt. Da derartige Systeme weltweit im Einsatz sind bedarf es nicht nur einer zuverlässigen Lebensdauer, sondern oft auch einer UL Zulassung.

Enge Bauräume, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Hübe, all das findet man in einer Waschstraße. Die CF30 ist für solche Anforderungen konstruiert und ist zusätzlich dank des PVC-Außenmantels für Einsätze von +5 bis +70°C geeignet. Die Leitung ist ölbeständig und flammwidrig, darüber hinaus kann sie gute Gleiteigenschaften aufweisen und Verfahrwege von bis zu 100 m realisieren. Wichtig für den internationalen Markt ist, dass diese Leitung eine UL-Zertifizierung vorweisen kann.

Prozessautomatisierung in der Automobilindustrie bringt Zeit- und Geldersparnisse. Automatisierungstechnik in der Fertigungsstraße ist dabei ein wesentlicher Punkt und erfordert sehr viel Antriebstechnik mit Motoren und Umrichtern. Vom Rohbau über die Lackiererei bis hin zur Endmontage befinden sich die Anlagen in unterschiedlichen Umgebungen und kommen mit verschiedenen Materialien in Kontakt. In all diesen Bereichen werden Motorleitungen benötigt, die den strengen Anforderungen der Automobilindustrie entsprechen.


Leitungsausfälle sind sicherlich nie gewünscht. Ein Leitungsausfall in Kran- und Katzfahrten ist jedoch undenkbar. Hier ist Zuverlässigkeit und höchste Sicherheit gefragt. Die eingesetzten Motorleitungen sind daher großen Herausforderungen ausgesetzt. Temperaturen von -40°C bis +80°C sind keine Seltenheit. Zudem kommen meist lange Verfahrwege und damit hohe Belastung durch Dauereinsatz und Staub. All diesen Bedingungen muss die eingesetzte Motorleitung standhalten.

Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der tordierbaren Motorleitung der Roboterleitungsfamilie CFROBOT7 zu ermitteln. Der Anspruch an die CFROBOT7 besteht darin in der dauerhaften Bewegung, wie beispielsweise in einem Roboter mit einer Torsion von +/- 180 °, wie sie in der Automobilindustrie zu finden sind, zuverlässig zu halten.
Bei diesen Anwendungen ist häufig der Fall, dass die Roboter dauerhaft in Bewegung und dadurch die Leitungen dieser Torsion ständig ausgesetzt sind. Dank eines umlegten Gesamtschirms und des robusten PUR-Außenmantels ist diese Leitung ideal für den Einsatz für Bewegungen im 3D-Bereich geeignet.


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal