drylin® W in Pilates-Tool

Effektive Anwendung für ein ganzheitliches Training

Das Pilates-Tool der Firma Pilatech Srl ist eine speziell entwickelte Anwendung für die Durchführung von Übungen, die Gesundheit, Fitness und Körperhaltung zu verbessern. Es kombiniert das Prinzip der Pilates-Methode mit einer hochwertigen Linearführungstechnologie, die eine präzise und fließende Bewegung ermöglicht. Die Linearsysteme sorgen für eine sanfte und gleichmäßige Bewegung, wodurch die Muskeln effektiv trainiert und gestärkt werden können. Das Gerät bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um die Übungen an die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Benutzers anzupassen. Es wird ermöglicht den Widerstand und die Intensität der Übungen genau zu kontrollieren, um ein sicheres und effektives Training zu gewährleisten. Die Kombination aus Übungen und Linearsysteme bietet zahlreiche Vorteile. Zum einen wird die korrekte Ausrichtung des Körpers während der Übungen unterstützt, was die Wirksamkeit steigert, und das Verletzungsrisiko minimiert. Zum anderen ermöglichen sie eine fließende Bewegung ohne Ruckeln oder Schwingen, was eine bessere Kontrolle über die Muskulatur und eine gezielte Stärkung bestimmter Muskelgruppen ermöglicht. Pilates-Tools werden im Wellness- und Rehabilitationsbereich eingesetzt, sei es in speziellen Zentren, Fitnessstudios oder Physiotherapiezentren.

Steckbrief:

  • Was wurde benötigt: drylin® W Linearsysteme, iglidur® Gleitlager 
  • Anforderungen: Um eine platzsparende Bauweise zu realisieren, die sowohl schnelle und geräuscharme Bewegungen ermöglicht als auch belastbar und wartungsfrei ist. Der Betrieb sollte reibungslos in jeder Umgebung möglich sein und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Eine wichtige Herausforderung besteht darin, dass große Gewichtsbelastungen problemlos bewältigt werden können sowie eine unkomplizierte Montage gewährleistet ist. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Verstellung schmierfrei ist. Die Schiene und das Lager sollten komplett sauber gehalten werden, sodass während des Transports sowie beim Aufbau und der Durchführung von Übungen keine Gefahr einer Verschmutzung besteht. Zudem sollte das Tool hygienisch leicht zu reinigen sein - egal ob für Endanwender oder Studios. Außerdem sollten keine Wartungsarbeiten entstehen.
  • Eingesetzte Produkte: drylin® W Linearsysteme, iglidur® Gleitlager
  • Erfolg für den Kunden: Die Produkte von igus® zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit, wartungsfreie Eigenschaften und lange Lebensdauer aus. Sie ermöglichen zudem schnelle, reibungslose und geräuscharme Bewegungen. Besonders unsere schmierfreien Produkte drylin® W und iglidur® haben einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet. Die drylin® W Linearsysteme bieten eine hohe Tragfähigkeit und bewältigen problemlos große Gewichtsbelastungen. Die Montage gestaltet sich zudem unkompliziert. Sowohl die Linearschienen als auch die Lager sind komplett sauber, sodass beim Transport, Aufbau und der Durchführung von Übungen keine Gefahr durch Verschmutzung besteht. Unsere Produkte sind außerdem hygienisch einfach zu reinigen.
drylin® W in Pilates-Tool

Eingesetzte Produkte

drylin® N Linearsysteme

drylin N
Zum Online-Shop

iglidur® Gleitlager

iglidur Gleitlager
Zum Online-Shop

Problem

Die Pilates-Tools in Bereichen wie z.B. Wellness- und Rehabilitation oder Physiotherapiezentren weisen möglicherweise eine unzureichende Bauweise auf, die zu verschiedenen Problemen führen können.
Zum einen können diese instabil sein und sich während des Trainings bewegen oder wackeln, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Oftmals sind Produkte nicht schmierfrei, nach einer Zeit entstehen Verschmutzungen die den Transport, Aufbau und die Durchführung der Übungen erschweren oder komplett beeinträchtigen.

Darüber hinaus könnte die Bauweise nicht ergonomisch gestaltet sein, was zu einer falschen Körperhaltung und Belastung führen kann. Dies wiederum kann zu Verletzungen oder Muskelverspannungen führen. Ein weiteres mögliches Problem ist eine unzureichende Verstellbarkeit des Geräts, um es an unterschiedliche Körpergrößen und Körpergewichte oder Übungsanforderungen anzupassen. Dies kann das Training erschweren oder ineffektiv machen. Insgesamt können Probleme mit der Bauweise eines Fitnessgeräts den Nutzer frustrieren und seine Trainingsziele beeinträchtigen.

Lösung

Das Pilates-Tool wurde mit den hochwertigen und wartungsfreien igus® Produkten drylin® W Linearsysteme und iglidur® Gleitlager ausgestattet, um eine optimale Durchführung der Übungen zu ermöglichen. Die Linearsysteme von igus® sorgen für eine präzise, fließende und sichere Bewegung, die es den Benutzern ermöglicht, ihre Muskeln effektiv zu trainieren und zu stärken. Dank der verschiedenen schmierfreien Einstellungsmöglichkeiten des Geräts können die Übungen individuell an die Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes Benutzers angepasst werden. Die drylin® W Linearsysteme ermöglichen zudem eine genaue Kontrolle des Widerstands und der Intensität der Übungen, was ein sicheres und effektives Training gewährleistet. Zum einen unterstützen die drylin® W Linearsysteme die korrekte Ausrichtung des Körpers während der Übungen, was nicht nur die Wirksamkeit steigert, sondern auch das Verletzungsrisiko minimiert. Darüber hinaus sorgen sie für eine fließende Bewegung ohne Ruckeln oder Schwingen, was den Benutzern eine bessere Kontrolle über ihre Muskulatur ermöglicht und gezielte Stärkung bestimmter Muskelgruppen fördert. Die Linearsysteme bieten eine hohe Tragfähigkeit, um große Gewichtsbelastungen problemlos zu bewältigen. Dank Gleittechnologie sind die Verstellungen sehr leise, die Montage und die Reinigung ist einfach, die Wartung entfällt komplett. Unsere hochwertigen Produkte können Pilates-Tools mit drylin® W Linearsysteme in Wellness-, Rehabilitationszentren sowie Fitnessstudios oder Physiotherapiezentren eingesetzt werden. 
Unterschiedliche Größen und individueller Konfigurationsmöglichkeiten können im Konfigurator das drylin® W Linearsystem optimal an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Alle Materialien sind äußerst robust und gewährleisten die Funktion an verschiedenen Umgebungen. Insgesamt zeichnet sich die igus® drylin® W Lösung für Pilates-Tools durch ihre hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Sie bietet eine effiziente Lösung für Pilates-Übungen, um den Komfort und das Trainingserlebnis der Benutzer zu verbessern.

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
Whitepaper herunterladen

Anwendungsbilder: