Change Language :
Bis auf wenige Ausnahmen werden alle igus motion plastics am Hauptsitz in Köln hergestellt. Die Produktion läuft hier aktuell komplett und wir haben bislang kaum Ausfälle in der Supply-Chain zu verzeichnen, da wir seit Jahren ohne Ausnahmen die Zwei-Lieferanten-Strategie umsetzen. Umso wichtiger ist es, dass wir am Produktionsstandort Köln seit Februar 2020 über 250 Präventivmaßnahmen umsetzen, die behördlich vorgeschriebenen genauso wie darüber hinausgehende – wir bieten z. B. unseren Besuchern kostenlose Tests im eigenen Schnelltestzentrum an, haben auf unserem Gelände einen Drive-In für Selbstabholer und ein Impfzentrum für unsere Beschäftigten eingerichtet.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation im November 2021 haben wir unsere Hygiene-Maßnahmen für Präsenzmessen verschärft:
Alle Interessierten, die nicht auf eine Präsenzmesse kommen können, haben die Möglichkeit, sich von igus Expert:innen alle News persönlich auf unserem real-virtuellen Messestand zeigen zu lassen.


Ob Kunden, Bewerber, Lieferanten oder Techniker, die notwendige Arbeiten oder Neuinstallationen vornehmen: Für alle neuen Besucher, die unsere Hallen betreten, gilt die 3G-Regel, das heißt, sie müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Wer sich testen lassen muss, kann das kostenlos in unserem eigenen Schnelltestzentrum auf dem igus Gelände tun. Das Ergebnis liegt bereits nach 10 Minuten vor.

Am 11.6.2021 hat das Impfzentrum nach wochenlanger und intensiver Vorbereitung die Arbeit aufgenommen. Viele Hände aus den Bereichen Instandhaltung, Gebäudemanagement, IT, Messebau und Kommunikation haben unter der Federführung von HR aus einem im letzten Jahr gekauften und lange unbenutzten Bürogebäude ein Impfzentrum geschaffen, das sich sehen lassen kann. Eine Ärztin und ein Arzt wurden eigens hierfür unter Vertrag genommen. Sie konnten mit den ersten Kolleg:innen aus der igus Produktion starten, die ihre Arbeit nur vor Ort erledigen können und keine Chance aufs Homeoffice haben. Grundsätzlich können sich alle Beschäftigten bei igus zum Impfen anmelden, die Termine werden je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes in den nächsten Wochen vergeben.

An beiden Haupteingängen haben wir ein System installiert, das bei allen Eintretenden automatisch die Körpertemperatur und den korrekten Sitz der Schutzmaske misst. Eine Leuchte zeigt das Ergebnis sofort in Grün oder Rot an. Zusätzlich stehen Mitarbeiter:innen für weitere Anweisungen bereit, sollte es bei erhöhter Temperatur, fehlender oder falsch sitzender Maske rot aufleuchten.
Am Haupteingang des Firmensitzes in Köln steht seit Februar 2021 der erste automatische Maskenspender für Mitarbeiter:innen und Kunden. Findige Tüftler aus den Bereichen Low Cost Automation und Messebau haben sich zusammengetan und einen Automaten gebaut, der kontaktlos (einfach Mitarbeiterchip vorhalten) einen medizinischen Mund-Nase-Schutz ausgibt. Natürlich besteht er komplett aus Bauteilen von igus: ein drylin Delta-Roboter, eine igus robot control, eine drylin E D1 Motorsteuerung, angetriebene drylin Linearachsen und chainflex Leitungen. Ein schönes Beispiel für Einsatzmöglichkeiten im Bereich Automation und für die praktische Innovationsfreude der Kolleg:innen.

In unserer Hauptkantine, im Corona-Schnelltestzentrum und in Teilen der Fabrik haben wir Raumluftreiniger installiert. Die auf Deckenhöhe angebrachten Röhren saugen die Luft ein und befreien sie durch UVC-Strahlung von etwaigen (Corona-)Viren und Bakterien.

Neuer Service „motion plastics to go“
Ware bestellen und bei igus sofort selbst abholen: Diese neue Lieferoption können unsere Kunden ab jetzt nutzen, um noch schneller an benötigte Kunststoff-Bauteile zu kommen. Auf dem igus Gelände in Köln Porz-Lind können Selbstabholer nach Abholungsbestätigung via Mail an einer ausgewiesenen Stelle vor dem Hauptgebäude halten. Dort melden sie sich über eine Gegensprechanlage an und ein igus Mitarbeiter lädt die bestellten motion plastics direkt in den Kofferraum. Der Service läuft komplett kontaktlos und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen verstärken wir unsere bereits umfassenden Maßnahmen noch einmal:

Allen Mitarbeitern, die aus dem Urlaub zurückkommen und die Arbeit physisch vor Ort wieder aufnehmen, bieten wir seit dem 13.7. an, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Durchführung erfolgt in Kooperation mit dem renommierten Labor Quade aus Köln. Die Tests werden einmal wöchentlich auf dem igus Gelände angeboten sowie während der gesamten Woche im Labor in der Kölner Innenstadt.

Seit dem 11.5.2020 sind unserem Außendienst unter strengen Hygienevorgaben wieder Kundenbesuche erlaubt:
Dank Spritzguss können schnell große Stückzahlen gefertigt und so die Hilfe für Ärzte und Pfleger beschleunigt werden
Wir stellen im Spritzguss aus recyceltem iglidur A200 Material Komponenten für die sogenannten "Face Shields" her. Dr. Thilo Schultes leitet unseren Werkzeugbau und sagt: „Mit einem entsprechenden Werkzeug können in der Kölner Fabrik über 10.000 Kopfbänder pro Woche hergestellt und ausgeliefert werden. Dadurch sind wir in der Lage, die Kopfbänder schnell in Masse zu produzieren und das zu deutlich reduzierten Kosten.“ Das entsprechende Werkzeug haben wir auf eigene Kosten angefertigt. Die ersten 100.000 Kopfbänder stehen kostenfrei zur Verfügung, anschließend sind sie zu Herstellerkosten erhältlich. Sollten wir Nettoerlöse erziehlen, werden wir diese spenden.


An allen Eingängen, Sanitäranlagen, in den Kantinenbereichen und an vielen weiteren Stellen auf dem gesamten Firmengelände sind Handdesinfektionsspender aufgebaut. Zudem sind die Reinigungsintervalle für alle neuralgischen Flächen wie Tür- und Fenstergriffe, Handläufe, Tischflächen, Sanitäranlagen etc. massiv erhöht worden. Am Haupteingang können kleine Flaschen mit Handdesinfektionsmittel „für die Hosentasche“ mitgenommen werden.

An den Eingängen wird ab März 2020 bei jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter täglich die Temperatur gemessen. Zudem werden Mund-Nasen-Schutzmasken ausgegeben. Wir raten allen dringend dazu, sie zu tragen, um die Verbreitung von Viren bestmöglich zu verhindern. Alle Türen im Gebäude, bei denen das möglich ist, stehen offen, um den Kontakt mit Türgriffen zu vermeiden. Auch die elektronischen Stempeluhren wurden auf kontaktlose Benutzung umgestellt.

Überall auf dem Firmengelände hängen Poster mit Hygieneregeln. Dazu gehören regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren, Nies- und Hustenetikette, No-Hands-Initiative, aber auch Dinge wie gesunde Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft, warme Kleidung etc. Darüber hinaus hängen Informationen aus, wie man Covid-19-Symptome erkennt und wie dann zu handeln ist.
Diese Informationen sind zusätzlich per E-Mail versendet worden und es gibt einen eigenen Blog im Mitarbeiterportal. Zudem sind alle Türen, die nicht offen stehen dürfen, mit einem Schild markiert, wie man diese problemlos auch mit dem Ellenbogen öffnen kann.

Um auch visuell an die geltende Abstandsregel von 2 Metern zu erinnern, sind in allen Bereichen, in denen ein erhöhtes Personenaufkommen möglich ist, entsprechende Bodenmarkierungen aufgebracht. Zu diesen Bereichen gehören z.B. die Kantinen, Wege zu den Umkleiden, der Empfang oder die Bereiche vor den Stempeluhren.

Um die Übertragung von Viren maximal zu verhindern, wurde die Personaldichte drastisch verringert. In der Produktion wurde ein 3-Schicht-System aktiviert, um die Personaldichte zu entzerren. Zudem wird darauf geachtet, dass Arbeiten möglichst weit, mindestens 2 Meter, voneinander ausgeführt werden. Unbedingt nötige Besprechungen erfolgen mit der minimalen Anzahl an Personen und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände oder wenn möglich digital.

Alle MitarbeiterInnen, die nicht unbedingt vor Ort sein müssen, arbeiten seit dem 13.03.2020 im Homeoffice. Die wenigen am Standort arbeitenden MitarbeiterInnen haben somit sehr viel Abstand zueinander. Alle MitarbeiterInnen im Homeoffice haben kompletten Remotezugriff und umgeleitete Telefone für umfassende Erreichbarkeit. Mit Tools wie Microsoft Teams können Kunden auch weiterhin umfassend in virtuellen Besuchen beraten werden. Auch interne Besprechungen erfolgen ausschließlich digital.

Auch in der aktuellen Situation wollen wir unsere MitarbeiterInnen bestmöglich verpflegen. Um dabei maximale Sicherheit zu bieten, wurden in einer Woche 5 neue, zusätzliche Kantinen aufgebaut. Es gibt keine Selbstbedienungs- und Getränkestationen mehr. Die Schicht-Überlappungen beim Kantinenpersonal wurden ausgesetzt. Zudem verzichten wir komplett auf Bargeld und bieten nun, neben dem bis dato schon kostenlosen Frühstück und Mittagessen, alle Verpflegungen kostenfrei an.

MitarbeiterInnen, die aufgrund der derzeitigen Situation einen bereits gebuchten Urlaub stornieren mussten, können die Urlaubstage bis Ende 2021 übertragen. Die Arbeitszeiten wurden maximal flexibel gestaltet, um die Kinderbetreuung zu ermöglichen.
Geschäftsführer Frank Blase hat dazu am 31.3.2020 in diesem Video die Lage beschrieben.