Change Language :
Der spanische Maschinenbauer Tornos Gurutzpe S.A., ansässig in Guipúzcoa, hat innerhalb eines halben Jahrhunderts weit über 5.000 Maschinen ausgeliefert. Seine neueste Horizontal-Drehmaschine, die "A-2000 4G CNC", ist mit einer neuartigen Energieketten-Lösung ausgerüstet für lange, freitragende Verfahrwege im Spänebereich.
„Die Energiekette ist robust, verwindungssteif und läuft zuverlässig."
Joaquín Orbegozo, Leiter Elektrotechnik bei Gurutzpe
Joaquín Orbegozo, Leiter Elektrotechnik bei Gurutzpe, ist von den Vorteilen der horizontalen "Guidelok"- Führung überzeugt. "Die Energiekette ist robust, verwindungssteif und läuft zuverlässig." Das macht der Maschinenbauer auch seinen Kunden klar. "Manchmal sagt einer, ich hätte gerne diese oder jene Maschine - aber bitte mit einer Energiekette aus Metall." Dann stellt sich Joaquín Orbegozo auf die leichtere aber hoch stabile Kunststoff-Energiekette, springt auf und ab und demonstriert, dass sie selbst das Gewicht eines aus-gewachsenen Mannes problemlos aushält. Hat ein anderer Kunde Bedenken, dass sich die bei der Metallbearbeitung anfallenden heißen Späne durch den Kunststoff fressen könnten, dann greift er kurzerhand zum Lötkolben und legt ihn an die Energiekette an. "Spätestens wenn die Kunden sehen, dass auch dies der Energiekette nichts anhaben kann, sind sie überzeugt", berichtet der Elektrotechniker.
"Kunststoff-Energieketten haben sehr viele Vorteile gegenüber Ausführungen aus Metall", erläutert Matthias Meier, Geschäftsführer von igus S.L. "Stahl ist teuer, viel zu schwer und fängt überdies irgendwann an zu rosten. " Auch seien Kunststoff- Energieketten schneller und einfacher zu montieren, sagt Meier, wodurch der Kunde Zeit und Geld spare.