Change Language :
Viele Apotheken holen heute die Medikamente nicht mehr aus Schubladen, sondern setzen auf ein automatisiertes Warenlager. Dahinter steckt immer ein automatisiertes Lager- und Kommissioniersystem – und häufig eines der Firma CareFusion | Rowa. Denn das in der Eifel ansässige Unternehmen ist seit 1996 Pionier in dem Bereich Apothekenautomatisierung und hat sich im Markt durchgesetzt. An den hochbeweglichen Greifern sorgen chainflex Leitungen und Energieketten von igus für die zuverlässige Energie- und Signalzufuhr. Daneben ermöglichen eine schmier- und wartungsfreie Gewindetechnik und Linearlager am Greifer und an den Fallrohren eine sichere und präzise Führung.




Diese Entwicklungszusammenarbeit war nicht die erste für igus und CareFusion | Rowa. Andreas Pauli: „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit igus zusammen und schätzen sowohl die Genauigkeit, mit der unsere Anliegen und Anfragen bearbeitet werden als auch die Flexibilität und Schnelligkeit zum Beispiel beim Durchführen von Tests." Deshalb gibt es zurzeit weiterführende Entwicklungsprojekte. Eins betrifft eine neue Baureihe von Sortern, die die einzulagernden Medikamentenpackungen vereinzelt, identifiziert und ihnen einen Lagerplatz zuweist. Dabei kommen bewegliche Kameras zum Einsatz – und igus verfügt über das entsprechende Know-how für Datenkabel in Bildverarbeitungsapplikationen. In Sachen Bustechnik plant CareFusion | Rowa die nächsten Schritte und kann bei igus die entsprechenden flexiblen Leitungen zum Beispiel für Ethernet- und andere Datenstandards beziehen. Ein wesentlicher Vorteil ist hier, dass man durch die Vielfalt an Qualitäten der Busleitungen genau die richtige auswählen kann, um genau die Leitung zu bekommen die benötigt wird.
Ein weiteres aktuelles Thema zurzeit ist für CareFusion | Rowa die Qualifikation der Anlagen nach den nordamerikanischen UL/CSA-Standards. Durch die Zugehörigkeit zu CareFusion eröffnen sich für die Rowa-Systeme zusätzliche Chancen im amerikanischen Markt, der anderen „Spielregeln“ bei der Zulassung von Leitungstypen folgt. „Die europäischen Normen legen das Hauptaugenmerk auf die verwendeten Materialien und Wandstärken, die UL/CSA verfolgen einen anderen Ansatz und konzentrieren sich auf die Brennbarkeit der Komponenten. Das erfordert neue Tests und eine darauf abgestimmte Dokumentation.“ Die verwendeten igus-Komponenten verursachen bei dieser Aufgabe wenig zusätzliche Arbeit: Sie sind bereits als UL/CSA zertifizierte Lösung zu bekommen.