Change Language :

Da Verpackungsgrößen, Gebinde oder Flaschendesigns heute variabler denn je sind, müssen auch Gassen in der Fördertechnik ein hohes Maß an Flexibilität aufbringen. Dabei zählt die möglichst einfache und modulare Umsetzung von Verstellaufgaben. Mit einem breiten Sortiment an Linearachsen, von Systemen mit Handrad bis komplett automatisierten Konzepten per Stellantrieb und Steuerung, bieten wir jede Lösung zur einfachen Verstellung von Seitenführungen an.

Mit dem drygear apiro Getriebebaukasten lassen sich z.B. Einlaufgassen extrem modular und wirtschaftlich realisieren.

Welches Positioniersystem wird wann eingesetzt? Welche Produkte gibt es? Und welche Vorteile haben sie im Einzelnen? Hier erfahren Sie alles rund um das Thema Formatverstellungen.

Im innerbetrieblichen Warenverkehr sind Fördersysteme in verschiedensten Formen anzutreffen. Ob in Rollen-Bahnen, Röllchen-Bahnen, Kugelrollentischen oder auf anderen Transportwegen: Überall kommt es auf die richtige Lagerung an. Als schmier- und wartungsfreie Lagerungen können iglidur Gleitlager sowie xiros Kugellager, Tragrollen oder Kugelrollen die zuverlässige Funktion von Fördersystemen auch in Industrien mit starker Schmutzbelastung sowie im Dauerbetrieb gewährleisten.

Bei der Auswahl von Trag-/Umlenkrollen lohnt es sich, aufs Detail zu schauen und – je nach Anwendung – auch Lösungen jenseits des Standards in den Blick zu nehmen. Das gilt z. B. für die Werkstoffe (es muss nicht immer Metall sein) und die Möglichkeiten des 3D-Drucks. Konstrukteure von Förderanlagen erhalten in diesem Whitepaper Tipps, wie sie die optimale Trag- und Umlenkrolle für ihren Anwendungfall finden.

Egal, ob bei der Zuführung von Waren in die Produktion oder im sonstigen innterbetrieblichen Warenverkehr: Die einwandfreie Funktion von Förderbändern muss immer vorausgesetzt sein. Hierzu trägt auch die Wahl der Produkte an den Lagerstellen der Transportbänder bei. Auch im Dauerbetrieb und bei gegebenenfalls starker Schmutzbelastung sollte der Betrieb der Lagerstellen möglichst wartungsfrei und absolut zuverlässig sein.

Die renommierte belgische Brauerei Chimay, bekannt für ihr traditionelles Trappistenbier, setzt in ihrer Abfüllanlage auf schmierfreie igubal H3-Lagereinsätze anstelle von zuvor eingebauten Metallkugellagern, die ständig rosteten, die Wellen beschädigten und zu Maschinenstillständen führten. Durch den Wechsel konnte die Brauerei ihre Effizienz steigern und Wartungsarbeiten reduzieren.

Mit langlebigen und verschleißfesten Messerkantenrollen aus dem Material iglidur werden Förderbänder auch bei hoher Beanspruchung sicher umgelenkt. Die verschiedenen iglidur Werkstoffe bieten für jedes Einsatzfeld die richtigen Eigenschaften. Z.B. ist iglidur H1 auf den Dauerlauf bei besonders hohen Temperaturen ausgelegt während das Material iglidur A250 konform gemäß FDA- und EU/2011-Vorgaben ist.

Bei hohen Geschwindigkeiten und im Dauerbetrieb kommen in den Förderbändern der Krones AG iglidur Messerkantenrollen zum Einsatz.

An Überschüben sowie an Gassenwänden kann es innerhalb der Fördertechnik schnell zu erhöhtem Verschleiß der Produkte kommen. Um Getränkeflaschen vor Kratzern oder Kartons vor verfrühtem Verschleiß zu bewahren, müssen die Oberflächen möglichst reibungsarm und puffernd sein. Mit TriboTape Gleitfolie oder Halbzeug-Platten aus reibwertoptimierten iglidur Werkstoffen kann die Lebensdauer von Produkten und Behältern gesteigert werden.

Gleitfolie im Bereich des Sammelbehälters und des Auswurfschachts reduziert den Reibwiderstand in dieser Abfüllanlage auf ein Minimum.

Mit Speicher- und Puffertischen als Teilespeicher lassen sich Produktionsspitzen einfach abfangen. Sowohl hierfür eingesetzte drylin Zahnriemenachsen als auch TriboTape Gleitfolien gewährleisten einen wartungsfreien Einsatz.

Welches Positioniersystem wird wann eingesetzt? Welche Produkte gibt es? Und welche Vorteile haben sie im Einzelnen? Hier erfahren Sie alles rund um das Thema Formatverstellungen.