Change Language :

Als Hersteller von Hochleistungskunststoffen ist uns eine nachhaltige und ressourcen-schonende Nutzung von Kunststoff sehr wichtig. Daher haben wir mit chainge ein Programm für die Kreislaufwirtschaft ins Leben gerufen, um das Recycling von technischen und Industrie-Kunststoffen besonders einfach zu gestalten. Recyceln Sie Ihre alten Energieketten von igus sowie auch von anderen Herstellern kostenlos bei chainge. Sie sparen sich die Transport- und Entsorgungskosten, erhalten ein Zertifikat über die recycelte Menge und die eingesparten CO2-Emissionen und können sicher sein, dass das Material in den Kreislauf zurückgespielt wird. Werden Sie jetzt zum chainger!
In der Produktion ist es relativ einfach, Abfälle wie Angüsse und Ausschussteile zu recyceln. Diese sogenannten Post-Industrial-Abfälle sind im Allgemeinen sortenrein und nicht verschmutzt, wodurch sie gut und unkompliziert aufbereitet werden können. Anders sieht es dagegen bei den Post-Consumer-Abfällen aus, also Produkten, die nach ihrem Gebrauch oder ihrer Nutzung entsorgt werden. Hier fehlt es häufig an Möglichkeiten für eine nachhaltige Wiederverwendung.

Bei igus entstand im Jahr 2019 der Wunsch, Kundinnen und Kunden eine Möglichkeit zu bieten, Kunststoff-Energieketten für das Recycling zurückzusenden, wenn sie das Ende ihrer Einsatzdauer erreicht haben. Aus diesem Wunsch ist unser chainge Programm entstanden. Das Interesse und der Einsatz unserer Kund:innen an diesem Programm war überwältigend und hat uns motiviert, das Thema Recycling groß zu denken. Bei chainge können Sie mittlerweile nicht nur Energieketten von igus recyceln lassen, sondern auch von anderen Herstellern. Die ausgedienten Wertstoffe können Sie schnell und unkompliziert zum Recycling anmelden, die Abholung und Verwertung ist für Sie kostenlos. Sie erhalten jährlich ein Zertifikat, das Ihre recycelte Menge sowie die eingesparten CO2-Emissionen ausweist. Seit dem Start von chainge konnten wir bereits über 251.000 kg Material wiederverwerten.

igus Energiekette E2

Schwarze Energiekette von anderem Hersteller

Energiekette ohne Fremdteile
Bei chainge können alle Energieketten aus dem Material PA6 (Polyamid 6) recycelt werden. Fremdteile wie Anschlusselemente, Rollenkettenglieder oder Kabel müssen vorher aussortiert werden und die Ketten müssen sauber oder dürfen nur leicht verschmutzt sein.

igus Energieketten e-skin und e-skin flat

Energieketten von anderem Hersteller mit farbigen Elementen

Stark verschmutzte Energieketten mit Fremdteilen
Energieketten, die aus einem anderen Material als PA6 (Polyamid 6) bestehen, die Fremdteile enthalten oder die sehr stark verschmutz sind, können wir bei chainge nicht recyceln. Dazu gehören unter anderem folgende Ketten:
Nachhaltiges Handeln ist ein wichtiges Thema, das wir in der deutschen Wirtschaft vorantreiben möchten. Dafür haben wir ein Whitepaper erstellt, dass die wichtigsten Begriffe für das richtige Recycling erklärt und den Stellenwert von (Recycling-)Kunststoffen in Deutschland aufzeigt. Darüber hinaus stellen wir mit unserem chainge Programm auch eine einfache Möglichkeit zum Recycling von technischen und industriellen Kunststoffen vor, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Das Recycling-Material aus unserem chainge Programm fließt neben weiteren recycelten Kunststoff-Produkten in unseren Werkstoff igumid CG LW ein, eine Weiterentwicklung unseres Recycling-Werkstoffes igumid CG. Nach ausführlichen Tests in unserem Testlabor haben wir 2025 die Energieketten-Serie E2.1 komplett auf diesen neuen Werkstoff umgestellt. Damit wird der CO2-Fußabdruck im Vergleich zum Standardmaterial um 80 % verringert.


Seit der Einführung von chainge in 2019 konnten wir bereits über 251.000 kg Material recyceln und der Kreislaufwirtschaft wieder zuführen. Viele verschiedene Kundinnen und Kunden haben an unserem Programm teilgenommen und uns ihr Vertrauen geschenkt. Sie sind zum chainger geworden, wie einige besonders positive Rückmeldungen im Folgenden zeigen:

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal