Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

CE-Konformität

Die CE-Kennzeichnung verdeutlicht, dass sich der Hersteller eines Produktes wie z. B. chainflex® Leitungen an die gültigen EU-Richtlinien hält. Die CE-Kennzeichnung ist kein Gütesiegel oder Qualitätszeichen und wurde für den Handel im europäischen Wirtschaftsraum geschaffen.
  • Die CE-Zertifizierung basiert auf inzwischen mehr als 25 EU-Richtlinien (Stand 2020).
  •  Das CE-Zertifikat ist eine Art freiwillige Selbstverpflichtung.
  • Mit dem CE- Kennzeichen an einer Maschine und der korrespondierenden Unterschrift wird bestätigt, dass diese Maschine den gültigen Normen entsprechend geplant, konstruiert und gebaut wurde.
  • Die CE-Kennzeichnung ist Teil weiterer Regelwerke. Dazu gehören z. B. Maschinenrichtlinie, die Richtlinie zur Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (EMC), die Niederspannungsrichtlinie (oft LVD genannt), RoHS Stoffverbote sowie Schutzausrüstungen etc.
CE

Die CE-Konformität basiert auf einer komplexen Risikobeurteilung.

Risikobeurteilung – das iterative Verfahren besteht aus:

  • Check der bestimmungsmäßigen Verwendung von z. B. e-kette® und chainflex® Leitungen
  • Analyse denkbarer, vorhersehbarer Fehlanwendungen
  • Ermittlung relevanter und gültiger Normen für die Herstellung von chainflex® Leitungen und e-ketten®
  • Festlegung spezifischer Anforderungen und Bedingungen für den Einsatz der chainflex® Leitungen
  • Recherche der zuständigen „benannten Stelle“, z. B. bei der Akkreditierungsstelle DAkkS (Institut für die die Überwachung aller Zertifizierungs-, Prüf- und Inspektionsstellen)
  • (Labor-)Tests der chainflex® Leitungen und e-ketten®
  • Datenauswertung
  • Erstellen der techn. Dokumentation und Übersetzung in Zielsprachen
  • Erstellung des Zertifikates/ Bereitstellung zum Download
  • Anbringen des CE-Zeichens

Kleines Zeichen, große Wirkung

In punkto Wachstum hat der deutsche Maschinenbau nicht erst seit den Handelsbarrieren und teils homogenisierten Weltmärkte zu kämpfen: In den vergangenen Jahren sprachen Branchenexperten daher meist von einem Seitwärtstrend, weniger von Wachstum. Im Jahr 2018 konnte der Maschinen- und Anlagebau diese ungewöhnlich lange Seitwärtsbewegung jedoch durchbrechen und legte wieder zu. Bei nicht selten sechsstelligen Maschinenpreisen fallen Kosten für Betriebsanleitung & Co. und für die CE-Kennzeichnung oft weniger ins Gewicht. Wird an dieser Stelle getrickst, kann das allerdings fatale und teure Auswirkungen haben.

Dieses Whitepaper veranschaulicht den Stellenwert der CE-Zertifizierung für den Handel im europäischen Wirtschaftsraum, geht aber auch auf den Export weltweit ein. Es zeigt, warum das CE-Kennzeichen in Zeiten wachsender Globalisierung eine entscheidende Stellschraube sein kann, die Sicherheit für Mensch und Maschine garantieren kann und mit dem sich bei Einhaltung klarer Prozesse auch Kosten senken lassen.
CE